This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找 MCU

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MSP430FR2475, MSP430FR2155, MSP430FR5962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1062562/find-mcu

主题中讨论的其他器件:CC1310MSP430FR2475MSP430FR2155MSP430FR5962

1、您能否提供类似的 CC1310型号? 也就是说,CC1310的所有功能配置都得到保证,但不需要 RF 功能):

 

1)接口:UART*1 + IIC*1 + SPI*1;

2) FALSH:32KB、不考虑固件升级;

3) RAM:16KB;

4) GPIO:不小于10个通道;

5)主频率:8MHz、使用外部晶体振荡器;

 

2.聚合端的 MCU 要求(建议使用1-2个规格和型号):

 

1)接口:UART*2 + IIC*1 + SPI*2;

2) FALSH:128KB、块寻址容量为2KB;

3) RAM:64K;

4) GPIO:不小于10个通道;

5)主频率:24MHz、使用外部晶体振荡器;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    对于 itme 1:MSP430FR2155、MSP430FR2475/6、对于16KB RAM 要求、您可以将 FRAM 用作 RAM。

    对于项目2:MSP430FR5962、也使用 FRAM 作为 RAM 以满足64KB RAM 要求。

    谢谢!

    此致

    Johnson