请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1310、 MSP430FR2475、 MSP430FR2155、 MSP430FR59621、您能否提供类似的 CC1310型号? 也就是说,CC1310的所有功能配置都得到保证,但不需要 RF 功能):
1)接口:UART*1 + IIC*1 + SPI*1;
2) FALSH:32KB、不考虑固件升级;
3) RAM:16KB;
4) GPIO:不小于10个通道;
5)主频率:8MHz、使用外部晶体振荡器;
2.聚合端的 MCU 要求(建议使用1-2个规格和型号):
1)接口:UART*2 + IIC*1 + SPI*2;
2) FALSH:128KB、块寻址容量为2KB;
3) RAM:64K;
4) GPIO:不小于10个通道;
5)主频率:24MHz、使用外部晶体振荡器;