This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:查询 MSP430F5529的 BSL 软件调用和闪存。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1060923/msp430f5529-query-on-bsl-software-invoke-and-flashing-of-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

尊敬的 TI 团队:

我们在其中一个应用中使用 MSP430F5529微控制器。 同样、我们计划使用 BSL 软件调用(使用 BSL 端口刷写代码)。

请向我们提供所需的硬件电路和固件代码。 请返回上一页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 的 MSP430闪存器件 BSL 用户指南 可为您提供执行 BSL 所需的所有信息、包括硬件设置和软件调用。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F5529具有工厂预加载的 HID (TI 开源) BSL。 最简单的方法是将其与通过具有 RST/BSL 按钮的 USB 电缆连接到 PC 的电路板配合使用。 首先按下和释放 RST 按钮将启动 BSL、并且应通过操作系统将器件枚举为 HID。

    硬件设计的最佳参考是 MSP-EXP430F5529LP (目标器件部件)、在 PC 端可以使用具有 Win GUI (固件更新示例)或 CLI BSL 脚本程序的 BSL、两者都是开源的。