请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP
尊敬的 TI 团队:
我们在其中一个应用中使用 MSP430F5529微控制器。 同样、我们计划使用 BSL 软件调用(使用 BSL 端口刷写代码)。
请向我们提供所需的硬件电路和固件代码。 请返回上一页。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们在其中一个应用中使用 MSP430F5529微控制器。 同样、我们计划使用 BSL 软件调用(使用 BSL 端口刷写代码)。
请向我们提供所需的硬件电路和固件代码。 请返回上一页。
您好!
我们 的 MSP430闪存器件 BSL 用户指南 可为您提供执行 BSL 所需的所有信息、包括硬件设置和软件调用。
此致、
Luke
MSP430F5529具有工厂预加载的 HID (TI 开源) BSL。 最简单的方法是将其与通过具有 RST/BSL 按钮的 USB 电缆连接到 PC 的电路板配合使用。 首先按下和释放 RST 按钮将启动 BSL、并且应通过操作系统将器件枚举为 HID。
硬件设计的最佳参考是 MSP-EXP430F5529LP (目标器件部件)、在 PC 端可以使用具有 Win GUI (固件更新示例)或 CLI BSL 脚本程序的 BSL、两者都是开源的。