This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:有关 MPS430FR5994 BSL 进入序列 TSBW 的问题、简体中文

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133695/msp430fr5994-question-about-mps430fr5994-bsl-entry-sequence-tsbw-en

器件型号:MSP430FR5994

大家好、  

我的客户希望在用户指南"MSP430 FRAM 器件引导加载程序(BSL) "的第8.12.13.1节 JTAG 和 Spy-Bi-Wire 接口、TSBW、EN 定义的最大值仅为100us 中了解 tSBW 的价值。

基于这一点、客户使用 BSL 进入序列进行了接线测试(图3-2)、但当值设置为55us 时无法实现。 因此、变为165us 后、最终可以进行写入。

根据事实、TSBW、En 必须设置为大于110us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    解释该规格的方法是、tSBWen 是器件识别引脚上的脉冲所需的最长时间。 另一种方法是从工具/主机的角度来看、tSBWen 是必须保持高电平的最短时间。  

    另请参考 MSP430 JTAG UG (www.ti.com/lit/slau320 )中的图2-13,以与您参考的 BSL 进入序列进行比较(FRAM BSL UG 中的图3-2)。 进入 BSL 的关键是将 RST 保持在低电平直到第二个 TEST 引脚脉冲、并在第二个脉冲的中间变为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢