您好!
我当前遇到 MSP430FR2433复位问题、可能是由于电源引脚上的压降。 当通过 MCU (或手动触发)启用负载(2个 LDO 和一个负载开关、约为500mA)时、MCU 复位。 然而、使能负载的输出端口(3.0)在复位期间继续保持高电平、所以它只发生一次。
电源电压为3.377V、压降降至2.882V:

根据我的理解、导致复位的是电源电压监控器(SVS)或 BOR (数据表中为5.11.1)。
我已470µF 在电路输入端添加一个额外的电解电容器(μ F)。 不是最佳位置、但电路板非常小且难以修改。 这 µs 将电压降降至3.051V、速率略低于0.1V/μ s (由于 V 变化、BOR 复位时应该是安全的)。 µs 额外的电容器、压降为2.882V、速率接近0.2V/μ s (接近 BOR 触发器)。
我目前正在 LPM0模式下运行 MCU (SVS 处于活动状态)、并且尝试过更低的时钟速度而没有任何改变(低至6MHz)。
是否可以调整 SVS (或 BOR)来处理该压降、如果是这样、如何处理? 或其他任何解决我的问题的建议?
我遵循了数据表中关于 Vcc 引脚电容(10µF μ F 和0.1µF μ F)的建议、但考虑增大10µF μ F 电容值(尺寸0805、限制为最大值100µF μ F)、并且可能会增大我在 LDO 前面的电容。