This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:无法评估电压和电流峰值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A, MSP-ISO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053372/evm430-f6779-not-able-to-evaluate-voltage-and-current-peak-values

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F67791AMSP-ISO

您好!  

 我目前正在将 msp430f67791a 控制器用于 evm430-f6779。 我使用电能测量设计中心(EMDC)根据我的要求为控制器生成 CCS 代码。 我为 c 相电流通道提供了电流波形以进行测试、控制器检测到数字值、但计算和存储这些值的主数组在所有元素中显示为0。

如给定图像所示、控制器正在存储数字值、但无法评估电流的峰值。

问题可能出在哪?

谢谢

Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    您能否拍摄 EMDC 中使用的配置的照片? 这可能有助于查看程序是否已正确配置。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的 EMDC 配置:

    e2e.ti.com/.../EMDC.zip

    使用 EMDC 3相50Hz 配置中的默认配置、但我的案例中的处理器为 msp430f67791a。

    谢谢、

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    该示例应该起作用、尤其是在使用默认配置时。  

    您是否已查看 此器件使用 MSP430F677x 实现三相电子电表的应用手册

    第5节之后的内容应有助于正确设置和运行演示。 前几节提供了一些背景信息和技术细节。

    我认为可能是由于设置中缺少一个步骤导致了这种情况、否则它应该运行正常。 如果有任何问题、GUI 至少也应该显示结果。

    查看后、请告诉我它是否仍然不显示数据。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、我按照说明操作。  

    因此、我实际上是使用 Code Composer Studio 测试电路板、并测量电压和电流样本。 我尝试调试这个代码、这个代码是使用 msp430f67791a 的 emdc 配置生成的。 然后、为了测试电路板、我为 VC 相位和 IC 相位提供了单相电压和电流。 为了测量电压样本、我实施了 SBW 编程、而不是 JTAG、以使用 MSP-ISO 与高压交流通道隔离。

    我为 VC 相提供了交流电压、并通过电流传感器提供了电流 IC。 电流传感器的输出中有一个 Vcc/2的偏移、但使用运算放大器差分电路移除了该偏移、以消除 Vcc/2偏移并获得所需的波形 b/w +930mV 和-930mV。

    交流/直流转换器根据电路板设计为 MSP430控制器提供3.3V 电压。

    当我在程序中创建一个自定义数组来测量电流和电压波形时、它能够测量所需的波形、但无法在显示电压和电流计算值的 EM_PHASE_Results 数组中显示结果。

    问题可能出在哪呢? 我无法理解问题、因此很难理解?

    它还在程序中的何处计算 rms 值?

    谢谢

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我没有在程序中配置三相、而是配置了单相并对控制器进行了重新编程、现在它正在工作。 我使用该板进行单相测试。

    谢谢

    Avinash