主题中讨论的其他器件:MSP430F67791A、 MSP-ISO
您好!
我目前正在将 msp430f67791a 控制器用于 evm430-f6779。 我使用电能测量设计中心(EMDC)根据我的要求为控制器生成 CCS 代码。 我为 c 相电流通道提供了电流波形以进行测试、控制器检测到数字值、但计算和存储这些值的主数组在所有元素中显示为0。
如给定图像所示、控制器正在存储数字值、但无法评估电流的峰值。
问题可能出在哪?
谢谢
Avinash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在将 msp430f67791a 控制器用于 evm430-f6779。 我使用电能测量设计中心(EMDC)根据我的要求为控制器生成 CCS 代码。 我为 c 相电流通道提供了电流波形以进行测试、控制器检测到数字值、但计算和存储这些值的主数组在所有元素中显示为0。
如给定图像所示、控制器正在存储数字值、但无法评估电流的峰值。
问题可能出在哪?
谢谢
Avinash
您好!
以下是我的 EMDC 配置:
使用 EMDC 3相50Hz 配置中的默认配置、但我的案例中的处理器为 msp430f67791a。
谢谢、
Avinash
尊敬的 Avinash:
该示例应该起作用、尤其是在使用默认配置时。
您是否已查看 此器件使用 MSP430F677x 实现三相电子电表的应用手册。
第5节之后的内容应有助于正确设置和运行演示。 前几节提供了一些背景信息和技术细节。
我认为可能是由于设置中缺少一个步骤导致了这种情况、否则它应该运行正常。 如果有任何问题、GUI 至少也应该显示结果。
查看后、请告诉我它是否仍然不显示数据。
此致、
Luke
您好!
是的、我按照说明操作。
因此、我实际上是使用 Code Composer Studio 测试电路板、并测量电压和电流样本。 我尝试调试这个代码、这个代码是使用 msp430f67791a 的 emdc 配置生成的。 然后、为了测试电路板、我为 VC 相位和 IC 相位提供了单相电压和电流。 为了测量电压样本、我实施了 SBW 编程、而不是 JTAG、以使用 MSP-ISO 与高压交流通道隔离。
我为 VC 相提供了交流电压、并通过电流传感器提供了电流 IC。 电流传感器的输出中有一个 Vcc/2的偏移、但使用运算放大器差分电路移除了该偏移、以消除 Vcc/2偏移并获得所需的波形 b/w +930mV 和-930mV。
交流/直流转换器根据电路板设计为 MSP430控制器提供3.3V 电压。
当我在程序中创建一个自定义数组来测量电流和电压波形时、它能够测量所需的波形、但无法在显示电压和电流计算值的 EM_PHASE_Results 数组中显示结果。
问题可能出在哪呢? 我无法理解问题、因此很难理解?
它还在程序中的何处计算 rms 值?
谢谢
Avinash