This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:MSP430F449 LC 显示异常、在断电和断电后、IT-#正常

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053822/msp430f449-the-msp430f449-lc-displays-abnormality-after-power-down-and-power-back-up-it-s-normal

器件型号:MSP430F449

大家好、

MCU 在3.3V 下运行、但电压波形仅约为1.8V、LCD 会发生非常衰减、需要一定的角度才能看到残留图像。 需要显示为数字的零件也会显示非数字例外。 当电源断开后再恢复时、LCD 显示屏将关闭、显示屏将恢复正常。

问题:

1. MSP430F449在 LCD 驱动程序模块中是否存在此类错误?

2. 2.为什么总电源断开连接,然后重新加电以恢复正常? 电源是3.6V 电池、是全新的、它在电路上同时具有 LDO 和钽电容以及 MLCC 调节和滤波功能。 客户想知道还有什么问题吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    让我们测试一些项目、以便缩小问题范围。

    他们是否测试了示例代码 示例1示例2示例3? 这将帮助我们缩小软件或硬件问题的范围。

    1.我们没有关于该器件 LCD 的任何已验证勘误表。

    完全复位可能会重置未正确复位的各种寄存器、否则、如果我们可以验证示例代码是否正常工作、它可以帮助我们进入代码的下一步。 如果示例代码不起作用、我们需要查看硬件系统。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luke、

    LCD 部分中的代码正常、这是因为它在燃烧后是正常的(LCD 驱动波形、工作电压3.3V)。

    刻录后、所有功能(LCD 显示屏、GPIO 功能、通信功能)均正常、MCU 的工作电压为3.3V、LCD 还具有正常的驱动波形(如下左侧所示)、 但部分结果将提升至500mV、最高点仅为大约2V 的驱动波形(如下右侧所示)。

    但是、MCU 的电压为3.27V、电流消耗增加到10mA、只要切断电源、它就会恢复正常(工作电压3.3V、功耗恢复到正常省电模式 Iq:200uA 或更低)。

    您可以帮助检查此问题吗?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些波形看起来与用户指南中详述的波形非常相似。

    但第二个图像的偏移非常奇怪。

    您能帮助澄清他们使用的系统吗?

    • 它们使用的是多路复用器还是静态格式? 如果是多路复用器、哪种多路复用模式?
    • 这是在一个细分市场还是在每个细分市场发生?
    • 如果问题在下电上电后得到解决、是否在问题出现之前经过了设定的时间、或者是否在启动时?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的回复!

    [引用 userid="452230" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053822/msp430f449-the-msp430f449-lc-displays-abnormality-after-power-down-and-power-back-up-it-s-normal/3903970 #3903970">他们是否使用多路复用器或静态格式? 如果是多路复用器、则采用哪种多路复用器模式?[/quot]

    它们使用3路复用模式。

    [引用 userid="452230" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053822/msp430f449-the-msp430f449-lc-displays-abnormality-after-power-down-and-power-back-up-it-s-normal/3903970 #3903970"]是否在一个句段或每个句段中发生这种情况?

    LCD 的每个引脚、COM 或段、基本上都有一个奇怪的输出。 如下图所示、波形均处于以下状态、电压振幅类似。

    [报价 userid="452230" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053822/msp430f449-the-msp430f449-lc-displays-abnormality-after-power-down-and-power-back-up-it-s-normal/3903970 #3903970"]如果问题在下电上电上得到解决,则在问题出现之前或启动时是否经过了一定的时间?

    移除然后重新连接电源(3.6V 电池)将恢复、并且基本上、一旦电源被连接、它将不会被断开、但是寄存器将被定期重复。 但问题并不是全部、而是概率、约2%的异常以及异常相似。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们有几个理论,但我们需要提出更多澄清问题,以便进一步缩小问题的范围。

    1. 是否有任何其他重置立即修复了该问题? 例如在保持电路板通电的同时触发复位引脚。
    2. 当他们使用演示代码时、这个问题是否同时出现?
    3. 重新连接电源时、出现错误状态是否需要多长时间? 您可以向我们发送从上电到正确状态再到错误状态的波形。
    4. 当它处于错误状态时、它是否会保持该状态直至发生下电上电? 还是系统自行解决问题?

    此致、

    Luke