主题中讨论的其他器件:MSP-GANG
大家好、
使用"Save to Image"将测试代码从以下软件接口保存到映像1.0时、会出现以下问题、显示以下错误:ERROR352。
它实际上并不存储在编程器中。 (客户可以通过对之前购买的编程器执行相同操作来保存到映像。 问题可能与高位接口和测试码无关)。 此外、 交互模式允许烧写到目标 MCU、但 无法将 TXT 文件下载到 MSP GANG 编程器中。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
使用"Save to Image"将测试代码从以下软件接口保存到映像1.0时、会出现以下问题、显示以下错误:ERROR352。
它实际上并不存储在编程器中。 (客户可以通过对之前购买的编程器执行相同操作来保存到映像。 问题可能与高位接口和测试码无关)。 此外、 交互模式允许烧写到目标 MCU、但 无法将 TXT 文件下载到 MSP GANG 编程器中。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好、Luke、
抱歉、图像不清晰。
是的、这个问题只发生在一台设备上、客户买了2台、一台不错、一台异常。
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
客户能否在遇到问题的 Gang 上运行自检并分享结果? 有关这一点的信息、请参阅用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slau358 第2.4节"自检"。 这将有助于检查 MSP-GANG 硬件。 注意:在运行自检时、不应将任何 MSP 目标器件连接到编程器、而只应将编程器本身连接到 PC。
此致、
Katie
您好、Ivy、
您可以在此处下载 MSP-Gang 的最新软件更新。 MSP-GANG 软件。 然后再次运行自检?
此致、
Luke