This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP GANG 编程器下载错误352

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055059/msp430f5510-msp-gang-programr-download-error-352

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

大家好、

使用"Save to Image"将测试代码从以下软件接口保存到映像1.0时、会出现以下问题、显示以下错误:ERROR352。

它实际上并不存储在编程器中。 (客户可以通过对之前购买的编程器执行相同操作来保存到映像。 问题可能与高位接口和测试码无关)。 此外、 交互模式允许烧写到目标 MCU、但 无法将 TXT 文件下载到 MSP GANG 编程器中。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    第一幅图像的质量不是最好的、看起来像被压缩了、所以我无法详细说明它的细节。

    此问题是否仅发生在一个器件上、而在其他器件上有效? 我看到您说过"客户可以通过对之前购买的编程器执行相同操作来保存到映像"。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luke、

    抱歉、图像不清晰。

    [引用 userid="452230" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055059/msp430f5510-msp-gang-programr-download-error-352/3904003 #3904003"]此问题是否仅在一个设备上发生,而在其他设备上有效?

    是的、这个问题只发生在一台设备上、客户买了2台、一台不错、一台异常。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户能否在遇到问题的 Gang 上运行自检并分享结果? 有关这一点的信息、请参阅用户指南 www.ti.com/lit/pdf/slau358 第2.4节"自检"。 这将有助于检查 MSP-GANG 硬件。 注意:在运行自检时、不应将任何 MSP 目标器件连接到编程器、而只应将编程器本身连接到 PC。

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katie,

    我是 IntoCare 的买家 Ivy。 我们已经尝试了上述操作、显示 了 ERROR207。请参阅下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    您可以在此处下载 MSP-Gang 的最新软件更新。 MSP-GANG 软件。 然后再次运行自检?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我在标签上注意到编程人员是全新的–从2021年8月起(SN 21081011)。 硬件版本1.05。 该硬件使用较新的内部串行闪存(映像闪存)、为了支持该串行闪存、还必须使用较新的软件、但使用的软件自2018年起已过时。 请从 TI 网站下载最新软件。

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Gregory 和 Luke、

    感谢您的支持! 下载最新版本的高位软件已解决此问题。

    谢谢、此致、

    樱桃