This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:陶瓷谐振器时钟精度

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052663/msp430fr6047-ceramic-resonator-clock-accuracy

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好!

我们使用基于 EVM430-FR6047设计的产品来测试 USS 水读数精度。

按照 TI 的建议、我们将8MHz 陶瓷谐振器用于 USS 读取、并将32.768kHz 晶体用于睡眠模式。

最近、我们看到水读数精度问题。

在分析活动中、我们需要检查设计中陶瓷谐振器的稳定性和精度。

我们在开发板中使用相同的谐振器- Abraacon、 AWSCC-8.00CV-T

下面是一些问题。

-您能解释一下温度范围内的预期精度性能吗?

评估板具有8MHz 晶体。 我们能否将时钟课程用于 USS 功能? 如果是、我们需要更改哪个代码?

我们是否可以用 TCXO 替代陶瓷谐振器? 如果是、 我们需要更改哪个代码?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是时钟源的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    因此、谐振器的精度对于水表来说足够了。 如果您想使用晶体(在整个温度范围内保持高精度)、则需要增加 USS XTAL 设置 Count (us)(可以尝试更改为4000)

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您提供信息。

    您能解释一下谐振器的精度对于水表来说是足够的吗? 您是指在33F 至185F 的宽温度范围内?

    对于晶体的直流设置、该值是晶体稳定的等待时间吗?

    是否需要更改 F/W 设置? 选择晶体还是谐振器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谐振器/晶体用于 HSPLL、我们有一个代码来检查此精度是否为零值。 如果您没有收到错误、这是可以的。

    对于低/高温度、晶体比谐振器具有更高的性能。 但是对于水表、磨损的温度是可以的、因此很多客户会在水表中使用谐振器、在燃气表中使用晶体。  

    是的、这个"USS XTAL 设置计数(us)"参数正在等待晶振的时间。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    这真的很有帮助。 您能否指出代码位置以检查时钟精度? 故障情况是什么?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    错误代码:

    如果您已安装 USS 设计中心,则可以在“GUI”->“帮助”->“用户指南”中找到“所有错误处理”。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    对于 USS XTAL 设置 Count with  4000、我是否还需要更改 UPS 和 DNS GAP 值(可能是7000)? 驱动器是否会自动增加间隙时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    此参数不会影响其他参数(GAP 计时器)。

    谢谢!

    此致

    Johnson