主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
您好!
我们使用基于 EVM430-FR6047设计的产品来测试 USS 水读数精度。
按照 TI 的建议、我们将8MHz 陶瓷谐振器用于 USS 读取、并将32.768kHz 晶体用于睡眠模式。
最近、我们看到水读数精度问题。
在分析活动中、我们需要检查设计中陶瓷谐振器的稳定性和精度。
我们在开发板中使用相同的谐振器- Abraacon、 AWSCC-8.00CV-T
下面是一些问题。
-您能解释一下温度范围内的预期精度性能吗?
评估板具有8MHz 晶体。 我们能否将时钟课程用于 USS 功能? 如果是、我们需要更改哪个代码?
我们是否可以用 TCXO 替代陶瓷谐振器? 如果是、 我们需要更改哪个代码?
谢谢、
Chris