This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:CapTIvate

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054935/captivate-fr2633-captivate

器件型号:CAPTIVATE-FR2633

您好!

是否有用于高温电容测量的 TI 产品? 有什么建议吗? 是否可以使用 CapTIvate 进行开发?

-50至 180°C?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们的 MSP430不支持180C。

    您能详细介绍一下您的应用吗? 预期寿命如何? 如果预期的寿命被击中、可能是可行的。

    伊斯天