请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CAPTIVATE-FR2633 您好!
是否有用于高温电容测量的 TI 产品? 有什么建议吗? 是否可以使用 CapTIvate 进行开发?
-50至 180°C?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有用于高温电容测量的 TI 产品? 有什么建议吗? 是否可以使用 CapTIvate 进行开发?
-50至 180°C?
谢谢