This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:不同器件之间的预期直流偏移变化

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052260/msp430fr5043-expected-dc-offset-variation-from-part-to-part

器件型号:MSP430FR5043

您好!

我想知道这些器件的制造公差对应的直流偏移 UPS/DNS 值是多少?  我提出这一要求是因为我们看到了电路板之间的差异很大、并且值比我 在之前运行的电路板中看到的值要高。  例如、当 PGA 设置为25dB 时、我看到其中一  个新电路板上的偏移一直高达-500。  这是否符合预期?  该值是否有规格?  我不记得在我们的第一批电路板上看到如此高的偏移、因此我将尝试跟踪这里发生的情况。

以下是我们的以下其中一款新电路板上 ADC 样本上的偏移示例(PGA 增益为25dB)。  我已将信号链与 CH0_IN 引脚完全断开、因此它是悬空的。  该偏移似乎是由部件内部引起的。

我在之前版本的电路板上也做了同样的事情、得到的偏移非常小:

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boone、

    您的意思是、当您使用 USS 模块时、您会发现它具有比以前高的偏移。 您能否帮助检查失调电压是否仍在 PGA 的数据表范围内。 如果不是、我认为我需要咨询专家来帮助了解更多详细信息。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    是的、这就是我要寻找的规格!  我们几乎就在那里。  我很难找到 SDHS 的基准电压是多少、因此不知道如何将5.5mV 转换为 ADC 计数。  您能帮我进行此转换吗?  就 SDHS 上的 ADC 计数而言、我可以预期5.5mV 为多少?

    再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boone、

    请参阅离线通信、我们的专家建议您更改新的 MSP430以查看问题是否可以解决。

     您是否有可能意外损坏器件。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    这绝对有可能。  这就是我们要找出的:P 感谢您的帮助!