请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430AFE253 大家好、
客户希望 获取高端感应电阻器2的电压以获取流经电阻器的电流、MSP430为3.3V、A0.0+和 A0.0-的最大输入电压是多少?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望 获取高端感应电阻器2的电压以获取流经电阻器的电流、MSP430为3.3V、A0.0+和 A0.0-的最大输入电压是多少?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃
您好!
感谢您的回复。 这是另一个问题。
客户想知道 MSP430的24位 ADC 和 PGA 是否能够实现1mA 至1000mA 的电流精度。 是否有任何一对一的准确度的示例或文档、或者如何实现它?
[引用 userid="301692" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1051666/msp430afe253-maximum-input-voltage-issue/3890680 #3890680"> ESD 二极管启动前的电压约为3.6V。 [/报价]如果输入为0.6至5V、如何解决此问题、是否可以通过电阻器分压?
谢谢、此致、
樱桃
您好、Cherry、
请查看此应用手册、了解有关 MSP MCU 的常见 Σ-Δ ADC 问题的答案: https://www.ti.com/lit/slaa957。
谢谢、
王国新