This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:最大输入电压问题

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1051666/msp430afe253-maximum-input-voltage-issue

器件型号:MSP430AFE253

大家好、

客户希望 获取高端感应电阻器2的电压以获取流经电阻器的电流、MSP430为3.3V、A0.0+和 A0.0-的最大输入电压是多少?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 二极管启动前的电压大约为3.6V。 数据表非常清楚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 这是另一个问题。

    客户想知道 MSP430的24位 ADC 和 PGA 是否能够实现1mA 至1000mA 的电流精度。 是否有任何一对一的准确度的示例或文档、或者如何实现它?

    [引用 userid="301692" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1051666/msp430afe253-maximum-input-voltage-issue/3890680 #3890680"> ESD 二极管启动前的电压约为3.6V。 [/报价]

    如果输入为0.6至5V、如何解决此问题、是否可以通过电阻器分压?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关附加问题的任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的某个人必须回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    请查看此应用手册、了解有关 MSP MCU 的常见 Σ-Δ ADC 问题的答案: https://www.ti.com/lit/slaa957

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王乌里卡:

    感谢您的更新、期待您的更新。

    谢谢、此致、

    樱桃