This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 模块直接换能器驱动 EVM430FR6043

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050499/msp430fr6043-uss-module-direct-transducer-drive-evm430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

你(们)好

  当选择5V 驱动电压时、EVM430FR6043上的 SN74LVC2T45DCTR 似乎充当电平转换器、如果选择3.3伏驱动器、则充当驱动器。  我在原理图中看到、有 DNP 电阻器绕过  SN74LVC2T45DCTR、并从 MSP430FR6043的输出驱动传感器。  

  是否建议使用此直接驱动、或者是否建议在仅使用3.3V 驱动的电路中使用 SN74LVC2T45DCTR?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最好使用  SN74LVC2T45DCTR。 直接驱动配置从未经过测试。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo

    感谢您的快速响应。

    David