请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6043 你(们)好
当选择5V 驱动电压时、EVM430FR6043上的 SN74LVC2T45DCTR 似乎充当电平转换器、如果选择3.3伏驱动器、则充当驱动器。 我在原理图中看到、有 DNP 电阻器绕过 SN74LVC2T45DCTR、并从 MSP430FR6043的输出驱动传感器。
是否建议使用此直接驱动、或者是否建议在仅使用3.3V 驱动的电路中使用 SN74LVC2T45DCTR?
此致
David