This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:SPI

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048970/msp430fr59941-spi

器件型号:MSP430FR59941

 PSI 接口中的 UCxSTE 引脚和 CS 接口有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘高恒、

    我建议在 MSP430FR599x 系列用户指南中阅读 STE 引脚和以下接口 、并查看 MSP430FR59941数据表以了解 STE 引脚时序的详细信息以及其他器件特定信息。 此外、请查看我们的 Resource Explorer、了解一些代码示例、这些示例也可以帮助您快速入门、我们甚至还提供了一些 有关 SPI 的帮助。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我知道你的意思。 但我还不清楚 msp430fr59941上的 SPI 接口。 您知道、在标准 SPI 协议中、有四个接口:CS、SCLK、MOSI、MISO。 我可以在 msp430fr59941上找到最后三个。 但我找不到 CS 接口。 CS 接口用于选择从器件。 但 UCxSTE 用于使能无源器件。 我很困惑。  

    如果您由于我的表达式不清楚而无法理解我、 请告诉我。

    但我只想知道我之前提到的差异。

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STE 引脚是用于4线通信的信号使能、并在一条总线上有多个控制器(主器件)时提供帮助。 为了选择目标(从器件)、您只需执行三线制 SPI、然后使用不同的 GPIO 引脚作为芯片选择。 这意味着、当您想要启用该特定目标时、可以将通用输入/输出(GPIO)引脚设置为高电平。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、CS 只是您选择的 GPIO 之一。 由于它完全受程序控制、因此与 EUSCI 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STE 引脚对应于 SPI /CS 引脚[参考用户指南(SLAU367P)第31.3.2]节。 在4引脚主控模式下(UCSTEM=1)、它在每个字节周围被置为有效[参考 UG 图31-4]。

    这种行为很少有用、因此、如 Keith 所说、忽略 STE 引脚并使用3引脚模式和用于/CS 的 GPIO。