This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我尝试在 BSL UART 模式下刷写我的 msp430f1611。 但 Uniflash 未看到它。
我的 FET 在常规 JTAG 模式下通过 CCS (10.4)和 Uniflash (6.3)正常工作、我可以进行调试、读取、 写入等 可能有驱动程序?
我的 COM 端口
谢谢、Ilia。
您好!
我能够复制您在 MSP430F1611的 UniFlash v6.2中看到的内容。 该器件支持 UART BSL、MSP-FET 应支持该功能。 我不确定为什么 MSP-FET 选项未显示在 Communication Bridge 下、但我怀疑这是一个错误、并将报告它。
我也看不到它。
就我所说的 UniFlash 6.1而言、您可以选择 MSP430F1611 (引导加载程序)作为器件、而不仅仅是 MSP430F1611。 当我选择我看到的唯一连接是 Rocket 和 USB 转串行转换器时。 我已经尝试过 UniFlash 6.1、6.2、6.3、6.4和7.0、在选择 MSP430F1611 (引导加载程序)时、我看不到 FET 是其中任何一个通信桥的选项。
我查看了手册、在该屏幕截图中可以看到正在使用 MSP430FR2355。 如果我在 UniFlash 中选择 MSP430FR2355 (引导加载程序)作为我的器件、那么我会看到 MSP-FET 作为通信桥接器的选项。
我们的 UniFlash 专家今天不在、但我将为他标记这条线程、让他在周一返回时查看。 但是、似乎该设置依赖于器件、并且未明确地为 F1611启用。
此致、
John
看起来 MSP FET 未在整个 MSP430F1xxx uC 系列中启用。 我尝试了一些相同的结果。
让我们等待 UniFlash Jedi 主设备。
您好!
我 又阅读了一次 MSP430闪存器件引导加载程序用户指南,发现我的控制器不支持通过 MSP-FET 闪烁的 UART BSL 模式 :(
您好 Ilya、
感谢您指出这一点。 正确、我错误地假设 MSP-FET 支持所有 MSP430器件的 UART BSL 模式。 JTAG 就是这种情况、但 BSL 不是。 感谢您在 《MSP430 闪存器件引导加载程序(BSL)用户指南》中发布表1-1中的表片段。
因此、对于该器件、UniFlash 中似乎没有错误。 很抱歉、我没有早点看到这一点、但感谢您发布答案并将问题标记为已解决。