This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:UniFlash 不能在 UART 模式下看到我的 MSP-FET

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611, UNIFLASH, MSP-FET, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047181/msp-fet-uniflash-doesn-t-see-my-msp-fet-in-uart-mode

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F1611UNIFLASHMSP430FR2355

大家好!

我尝试在 BSL UART 模式下刷写我的 msp430f1611。 但 Uniflash 未看到它。

在手动(这个)中、我看到 MSP-FET 必须在菜单中。  

我的 FET 在常规 JTAG 模式下通过 CCS (10.4)和 Uniflash (6.3)正常工作、我可以进行调试、读取、 写入等 可能有驱动程序?

我的 COM 端口

谢谢、Ilia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 第一张图片错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够复制您在 MSP430F1611的 UniFlash v6.2中看到的内容。 该器件支持 UART BSL、MSP-FET 应支持该功能。 我不确定为什么 MSP-FET 选项未显示在 Communication Bridge 下、但我怀疑这是一个错误、并将报告它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也看不到它。

    就我所说的 UniFlash 6.1而言、您可以选择 MSP430F1611 (引导加载程序)作为器件、而不仅仅是 MSP430F1611。  当我选择我看到的唯一连接是 Rocket 和 USB 转串行转换器时。   我已经尝试过 UniFlash 6.1、6.2、6.3、6.4和7.0、在选择 MSP430F1611 (引导加载程序)时、我看不到 FET 是其中任何一个通信桥的选项。   

    我查看了手册、在该屏幕截图中可以看到正在使用 MSP430FR2355。  如果我在 UniFlash 中选择 MSP430FR2355 (引导加载程序)作为我的器件、那么我会看到 MSP-FET 作为通信桥接器的选项。

    我们的 UniFlash 专家今天不在、但我将为他标记这条线程、让他在周一返回时查看。  但是、似乎该设置依赖于器件、并且未明确地为 F1611启用。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 MSP FET 未在整个 MSP430F1xxx uC 系列中启用。 我尝试了一些相同的结果。

    让我们等待 UniFlash Jedi 主设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 又阅读了一次 MSP430闪存器件引导加载程序用户指南,发现我的控制器不支持通过 MSP-FET 闪烁的 UART BSL 模式 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    感谢您指出这一点。 正确、我错误地假设 MSP-FET 支持所有 MSP430器件的 UART BSL 模式。 JTAG 就是这种情况、但 BSL 不是。 感谢您在 《MSP430 闪存器件引导加载程序(BSL)用户指南》中发布表1-1中的表片段。

    因此、对于该器件、UniFlash 中似乎没有错误。 很抱歉、我没有早点看到这一点、但感谢您发布答案并将问题标记为已解决。