This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047:如何计算仪表常数 MSP430FR6047

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1043594/msp430fr6047-msp430fr6047-how-to-calculate-meter-constant-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

我们正在使用 MSP430FR6047设计 DN15水表。

我想使用 GUI 校准超声波流量传感器以进行水流测量(超声波感应设计中心)

我还在零流量时测试了波形和 ADC 捕获。

如果您需要任何其他信息、请告诉我

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    您可以在此处找到有关整体仪表设计流程的更多详细信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AP3BtYCoe9uXZzBARBtGhA__IOGqZri__LATEST

    总之、我们建议使用已知的串联基准仪表校准仪表。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    感谢您的详细信息。

    我目前正在使用多点校准因子进行校准。

    我希望在仪表产品中使用仪表常数方法。

    请帮您解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    如果您希望在 各种流速下实现良好的精度、我们建议使用多点校准。 如果您只关心 单个流速周围的精度、则应串联一个参考表并更新仪表常数、以便在所需流速下提供与参考表相同的流量。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的详细信息。  

    正如您所说的、我们目前使用多点校准方法来实现宽流速范围、多点校准的精度约为1-2%。

    因此、是否可以在宽流量范围内使用仪表常数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    如果没有多点校准、精度可能会更差。 如果您只关心单个流速下的精度、则只需在该单个流点根据参考表校准仪表即可。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    感谢你的帮助。