请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5733 各位专家、您好!
我们遇到了类似于勘误表中的 PORT26的 GPIO 问题。
因此、我们将尝试对我们的产品应用权变措施。
请告知我们1)-a)的详细固件过程。
我们无法理解如何通过固件将关键 GPIO 切换到输出低电平。
此致、
Nomo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家、您好!
我们遇到了类似于勘误表中的 PORT26的 GPIO 问题。
因此、我们将尝试对我们的产品应用权变措施。
请告知我们1)-a)的详细固件过程。
我们无法理解如何通过固件将关键 GPIO 切换到输出低电平。
此致、
Nomo
你好、Nomo、
这意味着在代码中、在加电后将 P1.3和 P1.4输出配置为低电平。
请参阅示例代码以设置这些引脚的输出低电平状态。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKBA3vTiCR8CgFf3csR2MQ__IOGqZri__LATEST&search=5733