This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5733:MSP430FR5733上勘误表 PORT26的详细信息

Guru**** 2540470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045808/msp430fr5733-the-detail-of-errata-port26-on-msp430fr5733

器件型号:MSP430FR5733

各位专家、您好!

我们遇到了类似于勘误表中的 PORT26的 GPIO 问题。
因此、我们将尝试对我们的产品应用权变措施。
请告知我们1)-a)的详细固件过程。
我们无法理解如何通过固件将关键 GPIO 切换到输出低电平。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    这意味着在代码中、在加电后将 P1.3和 P1.4输出配置为低电平。

    请参阅示例代码以设置这些引脚的输出低电平状态。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKBA3vTiCR8CgFf3csR2MQ__IOGqZri__LATEST&search=5733

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen-San、

    PORT26勘误解决方法是将 P1.3和 P1.4设置为加电时的低输出。
    将这些引脚设置为低电平输出后、是否可以将 P1.3和 P1.4设置为输入引脚并使用它们?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    根据勘误表中的描述 、我认为可以通过配置输出低电平然后配置为输入来解决这个问题。 您可以尝试对其进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高圣、您好!

    感谢您提供信息。

    我理解并尝试测试它。

    此致、
    Sasaki