This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:Boot.c 问题?

Guru**** 2518620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045768/msp430fr2355-boot-c-issues

器件型号:MSP430FR2355

我有一个复位 LED、我在 IO 配置开始时设置。  在进入 while (1)循环之前、配置结束时、我关闭 LED。  我的代码正在运行、在这种情况下、如果我给它一个特定的情况、代码将打开此 LED 并在 boot.c 文件中中断到以下行:

CSTART_DECL _c_int00_noargs_mpu(void)
{
   _c_int00_template(0, 1, 1);
}

我在 CCS 中再次点击"run"、要打开的下一个文件是

这一切告诉我什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    运行一段时间时、您的代码是否会在地址0x04停止?  调试似乎在0x4停止。

    您可以尝试构建一个新项目、这可能会得到解决。

    e2e.ti.com/.../ccs-msp430g2332-break-at-address-0xfffe-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen。。

    没有、代码运行正常、但一系列外部事件会导致代码停止。  它在没有调试器的情况下也可以执行所有这些操作。  有问题...首先我想了解代码为什么会首先转到此文件??

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如错误消息所示、程序代码之外的执行结束。 您的程序会从导轨上的某个位置脱离、并在此处残留脚趾。 在堆栈无法查看是否可以将程序流缩减一个位后、对其进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 David 所说、这可能是由堆栈引起的。 您可以检查并尝试一下。