我有一个复位 LED、我在 IO 配置开始时设置。 在进入 while (1)循环之前、配置结束时、我关闭 LED。 我的代码正在运行、在这种情况下、如果我给它一个特定的情况、代码将打开此 LED 并在 boot.c 文件中中断到以下行:
CSTART_DECL _c_int00_noargs_mpu(void) { _c_int00_template(0, 1, 1); }
我在 CCS 中再次点击"run"、要打开的下一个文件是
这一切告诉我什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个复位 LED、我在 IO 配置开始时设置。 在进入 while (1)循环之前、配置结束时、我关闭 LED。 我的代码正在运行、在这种情况下、如果我给它一个特定的情况、代码将打开此 LED 并在 boot.c 文件中中断到以下行:
CSTART_DECL _c_int00_noargs_mpu(void) { _c_int00_template(0, 1, 1); }
我在 CCS 中再次点击"run"、要打开的下一个文件是
这一切告诉我什么?
谢谢
您好、Steve、
运行一段时间时、您的代码是否会在地址0x04停止? 调试似乎在0x4停止。
您可以尝试构建一个新项目、这可能会得到解决。