我打算使用串行通信将此 Launchpad 用作 PC 上的外设。 如果我没有安装 CCS、是否可以安装驱动程序以允许与反向通道 UART 进行串行通信?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我打算使用串行通信将此 Launchpad 用作 PC 上的外设。 如果我没有安装 CCS、是否可以安装驱动程序以允许与反向通道 UART 进行串行通信?
您好、Keith、
使用 CCS Cloud 时将安装 TI Cloud Agent。 根据 TI Cloud Agent 用户指南中的概述、可根据需要下载特定于器件的支持文件、以最大限度地减小安装占用空间。 TI Cloud Agent 应安装适用于常见调试器的驱动程序、并允许使用反向通道 UART。 否则、您可能需要将器件的项目导入 CCS Cloud 并下载/调试以安装器件和/或调试器可能使用的任何其他文件。
这不应该起作用?
您好、Keith、
我必须尝试 USB 驱动程序链接。 在我的个人 PC 上安装任何内容之前、我刚刚插入了 G2ET LaunchPad、并且能够通过反向通道 UART 从串行终端传输数据(但不接收数据)。 我的设置:
个人 PC --> USB 电缆--> G2ET LP --> ULP 上的 U105 TX 引脚(RXD<<)--> TTL 到 USB 串行适配器上的 RX 引脚-->工作 PC
不、我进行了介绍。 我更新了上面的粗设置图、以便更清晰。
好的、我切换到了 FR2311 LaunchPad (抱歉、之前使用的是 G2ET)。 在不安装任何器件的情况下、我能够使用 FR2311 LaunchPad 上的反向通道 UART 使 TX 和 RX 工作。 我记得 G2ET LaunchPad 具有软件和硬件 UART 支持、具体取决于隔离跳线块上的跳线方向、我认为这就是为什么只有 TX 对我有效的原因。
就安装而言、我的个人 PC 上只安装了电能测量设计中心。 这是 C:\ti 文件夹中的唯一内容。 我找不到任何其他安装了驱动程序的地方。
编辑:我注意到、首先枚举的是调试端口、而不是第二个。 对于 G2ET LaunchPad 来说、这是第二个、因此看起来顺序不一致。