This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2311:未安装 CCS 时的 Windows 驱动程序

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044102/msp-exp430fr2311-windows-drivers-when-ccs-is-not-installed

器件型号:MSP-EXP430FR2311

我打算使用串行通信将此 Launchpad 用作 PC 上的外设。 如果我没有安装 CCS、是否可以安装驱动程序以允许与反向通道 UART 进行串行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我相信您应该能够通过 CCS 云安装这些驱动程序(无需安装 CCS)。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS Cloud 是否在机器上安装了任何其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    使用 CCS Cloud 时将安装 TI Cloud Agent。 根据 TI Cloud Agent 用户指南中的概述、可根据需要下载特定于器件的支持文件、以最大限度地减小安装占用空间。 TI Cloud Agent 应安装适用于常见调试器的驱动程序、并允许使用反向通道 UART。 否则、您可能需要将器件的项目导入 CCS Cloud 并下载/调试以安装器件和/或调试器可能使用的任何其他文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我希望将其安装在不需要 CCS 的计算机上、因此我想我只会获得一个具有 FTDI 芯片的 USB 串行适配器。 有一次、我认为有单独的驱动程序包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不应该起作用?

    https://www.ti.com/tool/download/MSPDS-USB-DRIVERS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我必须尝试 USB 驱动程序链接。 在我的个人 PC 上安装任何内容之前、我刚刚插入了 G2ET LaunchPad、并且能够通过反向通道 UART 从串行终端传输数据(但不接收数据)。 我的设置:

    个人 PC --> USB 电缆--> G2ET LP --> ULP 上的 U105 TX 引脚(RXD<<)--> TTL 到 USB 串行适配器上的 RX 引脚-->工作 PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 LaunchPad 在设备管理器中的外观、无需安装任何器件。

    我使用 COM5 (第一个)作为应用(反向通道 UART)接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您绕过了 G2ET LaunchPad/上的 eZ_FET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某种程度上、您似乎安装了驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="301692" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044102/msp-exp430fr2311-windows-drivers-when-ccs-is-not-installed/3865004 #3865004"]因此绕过了 G2ET LaunchPad/[/quot]上的 eZ_FET

    不、我进行了介绍。 我更新了上面的粗设置图、以便更清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我切换到了 FR2311 LaunchPad (抱歉、之前使用的是 G2ET)。 在不安装任何器件的情况下、我能够使用 FR2311 LaunchPad 上的反向通道 UART 使 TX 和 RX 工作。 我记得 G2ET LaunchPad 具有软件和硬件 UART 支持、具体取决于隔离跳线块上的跳线方向、我认为这就是为什么只有 TX 对我有效的原因。

    就安装而言、我的个人 PC 上只安装了电能测量设计中心。 这是 C:\ti 文件夹中的唯一内容。 我找不到任何其他安装了驱动程序的地方。

    编辑:我注意到、首先枚举的是调试端口、而不是第二个。 对于 G2ET LaunchPad 来说、这是第二个、因此看起来顺序不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我会尝试。 它不会受伤。 对于 EMDC 未安装驱动程序、我不会感到意外。 它是否使用 USB-Serial 与 GUI 进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我认为 EMDC 不会安装任何驱动程序、特别是因为我们的设计中心框架依赖于 USB HID 桥来避免 USB CDC 器件通常所需的驱动程序。 遗憾的是、没有安装驱动程序、我就没有更多的 PC 了。 希望您能获得与我在新 PC 上所做的相同的结果。 请告诉我们您的发现。