Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A, MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5418A、
TI 的客户支持建议我在该论坛中发布此请求。 问题出在这里。
我所在的团队正在开发一款可为 MSP430处理器系列生成唯一定制硬件监控器的工具。 定制针对每个特定的硬件设计。 多年来、我们一直在多个 MSP430设计中使用此工具的早期版本、现在我们计划让其他设计人员可以使用此工具。 到目前为止、我们已经完成了 MSP4305438A 的版本及其变体(MSP430F5418A、5419A、5419A、5435A、5436A、 5437A、5438A-EP 和5438A-ET)。 目前、我们正在为 MSP4301xx/161x 开发一个版本、但我不确定这是否是支持新设计的最佳选择。
为特定处理器系列开发这些类型的工具需要花费大量的精力和成本。 鉴于 MSP430的种类繁多、我们希望根据您对新产品设计的市场需求、在选择我们应该使用的下一个处理器系列时提供建议。 我们高度赞赏你帮助我们以最佳方式指导我们的工作。