This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:支持 MSP430开发的新型工具

Guru**** 2584885 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1042919/msp430f5438a-new-type-of-tool-to-support-msp430s-development

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5418A

TI 的客户支持建议我在该论坛中发布此请求。  问题出在这里。

我所在的团队正在开发一款可为 MSP430处理器系列生成唯一定制硬件监控器的工具。  定制针对每个特定的硬件设计。   多年来、我们一直在多个 MSP430设计中使用此工具的早期版本、现在我们计划让其他设计人员可以使用此工具。  到目前为止、我们已经完成了 MSP4305438A 的版本及其变体(MSP430F5418A、5419A、5419A、5435A、5436A、 5437A、5438A-EP 和5438A-ET)。  目前、我们正在为 MSP4301xx/161x 开发一个版本、但我不确定这是否是支持新设计的最佳选择。

为特定处理器系列开发这些类型的工具需要花费大量的精力和成本。  鉴于 MSP430的种类繁多、我们希望根据您对新产品设计的市场需求、在选择我们应该使用的下一个处理器系列时提供建议。  我们高度赞赏你帮助我们以最佳方式指导我们的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您能告诉我您如何监控 MSP430吗? 使用 JTAG 和 MSP430.dll?

    2.最新的 MSP430是 MSP430FRxx 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天:

    感谢您的快速回复...!

    1)它是一种命令/响应工具、使用连接到点对点外部小板的任何 USCIA (TXD 和 RXD)连接到 RS232电平转换器和任何终端仿真器(例如:hipeterminal 等)。  如果特定设计已经有串行连接、也可用于此目的、因此无需外部 RS232转换器。

    2) 2)我们所放置的软件创建了这个命令响应代码、此代码允许运行芯片的所有不同 I/O 和通信器件(I2C、SPI、IrDA、PWM、输入位、 输出位)。  所有这些都基于用户的输入来描述如何使用芯片的不同功能(端口位用作输入、输出、中断或不用作中断等)。  命令名称也是针对用户特定应用( 即:"电机温度"、"烤箱占空比"等)进行定制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    似乎是 一种基于 UART 的通信协议来控制 MSP430外设。 因此、客户将使用它将这部分代码组合到其应用中来监控 MSP430的状态。

    我必须告诉您、我们正在为 MSP 开发一个新平台。 它将是一个巨大的平台、并且在 不同的器件之间具有良好的兼容性。 由于这是 NDA 信息、我认为您可以参考我们的 TI 销售来了解更多相关信息。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose、不知道您是否知道邮箱系统支持所有新的 MSP430系列(F5xx、F6xx 和 FRAM)。 它包含在 slaa763 (与 MSP430 JTAG 邮箱(JMB)系统的连接)中。 邮箱不需要任何目标设置、所有外设都是空闲的。 通信由 SBW/JTAG 接口进行(即使它被保险丝锁定)。 在这里、您可以看到微侧是如何简单的(我的邮箱- CDC 桥在运行中)...

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/746951/msp430fr2422-pc-software-using-msp-fet-for-communication-via-jtag-mailbox-jmb

    我想伊斯天是关于 FRAM 受欢迎程度的正确选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "新平台"听起来很有趣。 有人可以加入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢伊斯天。  我将跟进 TI 销售人员有关您在新平台上的建议。

    关于我们正在使用的工具、我可能没有很好地解释该工具的用途和功能、 已经用于涉及 MSP430F5438A 的多种设计中、我们不想扩展到其他处理器(我们喜欢 MSP 系列、因此我们希望首先针对该系列的其他处理器)。  也许称此工具为"监控"不是太具描述性、可能会导致混淆。  它完全不用于与应用软件进行交互。  此外、它本质上是一个硬件测试工具、在任何应用软件可用之前都可以使用。  其目的是将硬件和软件开发团队的计划分离开来。  此硬件测试固件经过定制、可测试产品的每个基本功能、因此可对硬件设计的各个方面(波形、温度室内的行为等)进行验证。  由于它是通过终端仿真器发出的命令、因此可以使用文本脚本自动执行、这些文本脚本使用非常直观的命令、这些命令适用于有问题的每个产品、这是测试团队非常欣赏的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示、Zrno。  我知道 slaa763、认为 JMB 可能是对我们工具功能的补充、而不是对其功能的替代、但我一定会再来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 好的、我认为这是一个用于测试 MSP430是否正常的工具。

    实际上、我认为 Zrno 的建议很好。 在内部、我们还使用 JTAG 在每个器件的测试模式下测试 MSP430。  然后、我想您可以处理整个 MSP430系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    您的意思是加入? 它就像平台产品。 与 ST 的操作略有相同。 如果您可以联系我们的 TI 销售人员、我想他们希望了解更多详细信息。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zrmo:

    我理解您所解释的优势、我发现此类工具在开发者资源中心中有一个位置、可帮助进行实际的硬件和软件开发。  我们正在使用的工具对于目标受众来说具有非常不同的目的和优势。  对于测试组来说、它非常用户友好、几乎不需要知道处理器、甚至处理器的功能。  这些命令针对特定产品进行了调整、几乎100%保证它们将首次运行、这对于验证硬件设计特别有用。  它不用于测试 MSP 本身(假定正常)、而是测试 MSP 周围的所有外设。

    实际上、如果这个论坛中的任何人目前正在一个 MSP430F5438A (或者这个系列中的类似器件、这是我们工具目前唯一支持的器件)中工作、我想提供一个工具版本来征求你们的反馈。  我需要有关使用 I/O 位、USCI、ADC 通道、时钟速度、用作 PWM 的计时器等的详细信息、这些信息采用 Excel 工作表或类似形式。  如果感兴趣、我可以提供更多详细信息。

    返回您关于基于 FR 的处理器的建议。  对于哪些特定 MSP 处理器(在基于 FR 的处理器中)在新设计中可能最受欢迎、您有什么建议吗?

    谢谢、此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议使用 FR235x/FR215x、该器件最近主要进行了销售。 它内部有4个 Opas 和4个 DAC、更像一个 MCU 和一些 AFE。 它主要用于某些混合信号应用。