This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:使用 TI-RTOS

Guru**** 2509855 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018491/msp430f5310-use-ti-rtos

器件型号:MSP430F5310

我想知道如何在我的器件上启动 TI-RTOS 项目。 该文档中包含 TI-RTOS 文档、但在 CCS 上找不到任何用于 MSP 器件的启动项目、也无法在 TI-TOS 安装之后找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    与几年前相比、MSP430的 TIRTOS 不再受支持、我不相信 F5310也包含在内。  建议您查看 FreeRTOS

    下面 一个包含其他信息的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    当我选择微控制器时、我看到:

    用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS 内核)用户指南(修订版 V) 2020年6月1日

    MSP430F5310 网页上的链接。 这意味着什么? 为什么没有明确说明 TI-RTOS 不受此微控制器支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    您的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    猜猜猜会怎么样? 我真的很喜欢 TI。 我在 MCU 上找不到任何获取基本版本 FreeRTOS 的示例。 因为我也遇到了内存问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuelr:

    我询问了相关问题、并且给出的唯一指导是 支持 MSP430 的 SYS/BIOS 版本(如下所示的版本)未列出 MSP430F5310、但 F5529示例可能可以移植到 F5310。  这是我们可以提供的最佳解决方案。