This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:SLAA944

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018248/msp430fr2633-slaa944

器件型号:MSP430FR2633

您好!

请附上以下文档吗?

SLAA944“使用 MSP430电容式触控技术设计触控板”

以下是客户想要实现的目标。
用于 XY 触摸板
它们需要 XY 的分辨率约为128级。
此外、应采用传感器之间的中间值。

我想得到你能给我的任何建议。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    很抱歉耽误你的回答。

    由于某些需要修订、该文档未发布、但将于今年第三季度发布。

    应用是什么?  触摸板的尺寸是多少?  不确定客户对 XY 的128个级别意味着什么-它们是否意味着 X 和 Y 方向的128分分辨率?  如果是、没问题。  根据触摸板的尺寸和行/列数、可以实现高达2000点的 XY 分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis Lehman

    感谢您的回复。

    这是否意味着7月、8月或9月的某个地方? (日历年?)
    尺寸为 X=70mm、Y=60mm。
    是的、它们意味着 X 和 Y 方向的分辨率为128点
    在这种情况下、请告诉我相应的行/列数。

    客户信息将以私人消息的形式发送。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    SLAA944计划于9月的第一周发布

    好的、128分是没问题的。 行数/cols 数将取决于几个因素。

    1、要检测多少个手指、1或2个手指?

    2.客户能否提供有关如何在此产品上使用触摸板的更多详细信息。 您可以在私人邮件中回复。

    获得这些信息后、我可以告诉客户#rows/cols 以及哪个 MSP430是最佳选择。

    根据我目前所知、我建议使用5x6、6x7或7x8、具体取决于他们愿意放弃触摸板周围的空间大小。 请参见下图。  这种情况  

    他们还必须知道,所有触控板设计的外围区域都不可用。  因此、当它们的尺寸为70x60 mm 时、并非所有的表面积都可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis Lehman

    感谢您的回复。

    我正在就您的问题与客户联系、因此请稍候。

    请告诉我客户以下两点。

    是否有发布 EVM 以尝试触摸板的计划?

    他们可以想象 SLAA944中包含触摸板的 PCB 设计信息。
    您能否先向我们展示有关 PCB 设计的器件?
    (他们无法尝试触摸板、因此他们希望制作 PCB)


    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    目前没有发布 EVM 的计划。  但是、我有多种 PCB 设计、我们专为测试和评估目的而设计、并可连接到我们现有的 EVM MCU 模块。  这是一张照片。

    我还随附了一份初步的"入门指南"、这将对客户有所帮助。

    该 PCB 是使用 Altium Designer 创建的。  我可以共享原理图和 PCB 布局文件。

    是的、我将分享 SLAA944中讨论 PCB 设计的部分。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    我将在此处附加 zip 文件。  希望这次您可以从此处下载。

    在此处下载 zip 文件->>> e2e.ti.com/.../CapTIvate-Touchpad-Altium-Projects.zip