This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67671A:ADC 转换时间

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67671A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1015782/msp430f67671a-adc-conversion-time

器件型号:MSP430F67671A

你好

我参考以下文件。

SLAU208Q (MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南)
SLAS983A (MSP430F677x1A 数据表)
SLAS655G (MSP430F543xA 数据表)

ADC10_A
图27-3 (SLAU208Q)


表5-48 (SLAS983A)


转换时间似乎是 ADC10CLK 的12clk。

另一方面、
图27-6 (SLAU208Q)


①:转换:10 x ADC10CLK
②:存储在 ADC10MEM0中的结果、ADC10IFG0被置位:1 x ADC10CLK
问题1.
不是① 12 x ADC10CLK?

ADC12_A
图28-4 (SLAU208Q)


8.37 12位 ADC、时序参数(SLAS655G)


转换时间似乎是 ADC12CLK 的13clk。

另一方面、
图28-7 (SLAU208Q)


①:转换:12 x ADC12CLK
②:存储在 ADC12MEMx 中的结果、ADC12IFGx 被置位:1 x ADC12CLK
问题2.
不是① 13 x ADC12CLK?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukku、感谢您的详细博文!

    在 slau208q ADC10_A 上、有"**"注释说明需要另外两个时钟周期。

    Q1:MSP430F67671A 上的 ADC10_A、需要10+2+1 = 13 ADC10CLK

    Q2:MSP430F543xA 上的 ADC12_A、12+1 = 13需要 ADC12CLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李晓东

    感谢你的答复。
    请告诉我更多信息。

    ADC10_A

    描述 tCONVERT (表5-48/SLAS983A)为12 x ADC10CLK。
    您写了"MSP430F67671A 上的 ADC10_A、需要10+2+1 = 13 ADC10CLK "。
    问题1.
    tCONVERT (表5-48/SLAS983A)的描述是否定义为(12xADC10CLK)?

    问题2.
    为什么不写入12 x ADC10CLK?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukku

    感谢您的反馈!

    我在 SLAU208Q 上阅读了更多信息、我认为 tCONVERT 应该是12 ADC10CLK。 "**无需两个 ADC10CLK 周期"上没有"附加"字。 因此、转换时间应该为10+2 = 12 ADC10CLK。 我认为你是对的。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李晓东

    感谢你的答复。
    让我再次检查 ADC10_A 和 ADC12_A 的转换时间(tCONVERT)。

    ADC10_A
    ①:10×ADC10CLK
    ②:**需要两个 ADC10CLK 周期(2个 ADC10CLK)
    ③:1×ADC10CLK (存储在 ADC10MEM0中的结果、ADC10IFG0被置位)
    (SLAU208Q)

    问题1.
    我能②转换时间(tCONVERT)为① μ s +μ s (12 x ADC10CLK)吗?
    (转换时间(tCONVERT)中不包含③ μ s。)

    ADC12_A
    ④:12×ADC12CLK
    ⑤:1×ADC12CLK (存储到 ADC12MEMx 中的结果、ADC12IFG.x 被置位)
    (SLAU208Q)


    转换时间(tCONVERT)在8.37 12位 ADC 时序参数(SLAS655G)下为13xADC12CLK。

    问题2.
    我认为④应该是13 x ADC12CLK。
    为什么④ 12 x ADC12CLK 是1 μ A?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukku

    ADC12_A 和 ADC10_A 是不同的 ADC IP、所以转换时间(计算方法)是不同的。

    我想我们可以考虑在 DS 上使用转换时间参数。

    所以、

    包含的转换时间结果存储在 ADC10_A 上为12 x ADC10CLK

    包含的转换时间结果存储在 ADC12_A 上为13 x ADC12CLK

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李晓东

    感谢你的答复。

    您写道:
    包含的转换时间结果存储在 ADC10_A 上为12 x ADC10CLK

    另一方面、
    图27-6 (SLAU208Q)显示了13 x ADC10CLK (①+②+③)。

    问题1.
    图27-6 (SLAU208Q)中的描述是否错误?

    如果很难回答、
    您可以咨询设计人员吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukku

    我正在与专家核实您的问题。 它应该需要一些时间。 获得固定信息后、我将向您提供反馈。

    谢谢!