Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190, MSP430F5438A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430BT5190 主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A
您好!
我在获取 MSP430F5438A 的库存时遇到问题、但看到 MSP430BT5190有库存。 它们看起来是相同的架构 、只是5190具有蓝牙许可证、是这样吗? 在我的设计中使用5190而不是5438A 是否相当简单?
感谢您的帮助!
最棒的
Adam