This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430BT5190:与 MSP430F5438A 架构相同?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430BT5190, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1020386/msp430bt5190-same-architecture-as-the-msp430f5438a

器件型号:MSP430BT5190
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

您好!

我在获取 MSP430F5438A 的库存时遇到问题、但看到 MSP430BT5190有库存。 它们看起来是相同的架构 、只是5190具有蓝牙许可证、是这样吗? 在我的设计中使用5190而不是5438A 是否相当简单?

感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的。 使用 BT5190替换5438A 应该很容易。

    此致、

    现金 Hao