This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2675:如何在 macOS 上找到属于 MSP-FET 的器件 ID 字符串?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1018232/msp430fr2675-how-can-i-find-the-device-id-string-that-belongs-to-my-msp-fet-on-macos

器件型号:MSP430FR2675
主题中讨论的其他器件:MSP-FETMSP-FET430UIF

如何在 macOS 上找到属于 MSP-FET 的器件 ID 字符串?  我需要该值来运行 BSL Scripter 工具。  我想它看起来会像这样、但我不确定它是什么、如果有的话。

我认为这是系统报告中我的 MSP-FET、但它不提供我需要的器件串。

我试图猜测几个可能的候选人、但遇到了以下错误:

$~/ti/BSL-Scripter/bsl-scripter-mac -n FRxx -I [/dev/cu.usbmodem14401、I2C、400000]-b -w ~/Desktop/BSL_keypad_55.txt -v -z [SET_PC、0x8000]

--------------------------------------

BSL Scripter 3.4.0.1

用于 BSL 编程的 PC 软件

2021年7月13日16:17:38

--------------------------------------

日志模式已打开!

/Users/pcpro178/ti/BSL-Scripter/bsl-scripter-mac -n FRxx -I [/dev/cu.usbmodem14401、I2C、400000]-b -w /Users/pcpro178/Desktop/BSL_keypad_55.txt -v -z [SET_PC、0x8000]

详细信息已关闭!

设备:FRxx

初始化通信参数:[/dev/cu.usbmodem14401、I2C、400000]

[ERROR_MESSAGE]请定义 COM 端口!

$~/ti/BSL-Scripter/bsl-scripter-mac -n FRxx -I [/dev/cu.usbmodem14403、I2C、400000]-b -w ~/Desktop/BSL_keypad_55.txt -v -z [SET_PC、0x8000]

--------------------------------------

BSL Scripter 3.4.0.1

用于 BSL 编程的 PC 软件

2021年7月13日16:19:28

--------------------------------------

日志模式已打开!

/Users/pcpro178/ti/BSL-Scripter/bsl-scripter-mac -n FRxx -I [/dev/cu.usbmodem14403、I2C、400000]-b -w /Users/pcpro178/Desktop/BSL_keypad_55.txt -v -z [SET_PC、0x8000]

详细信息已关闭!

设备:FRxx

初始化通信参数:[/dev/cu.usbmodem14403、I2C、400000]

[ERROR_MESSAGE]请定义 COM 端口!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCPRO178:

    请尝试此操作。 在 USB 器件树窗口打开且 MSP-FET 已连接的情况下、断开 MSP-FET 以测试是否有 USB 器件从列表中消失。 这可能会为您提供线索。

    旧版本的硬件工具用户指南 SLAU278P 指出 、在2013年、MSP-FET430UIF 的 USBVI 和 USBPID 分别为0x2047和0x0010。 更新的版本可能会更新这些数字。

    USB 名称"MSP 工具驱动程序"、如您的图像中所示。