This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A 封装

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1014964/msp430f5438a-msp430f5438a-package

器件型号:MSP430F5438A

尊敬的 TI 团队:

MSP430F5438AIZQW 将停产。 MSP430F5438AIZCA 能否直接替代 MSP430F5438AIZQW? 数据表仅包含 nFBGA 封装、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的发帖!

    nfBGA 封装提供等效于数据表的电气性能和等效于或更佳的热性能。

    它提供与 MicroStar BGA 相同的 X 和 Y 尺寸、并提供引脚对引脚和封装兼容性。

    我将检查(MSP430F5438AIZQW) MicroStar Junior BGA (113)规格、并稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请在此处查找 MicroStar Junior BGA (113)规格。 谢谢!