This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:MSP430F5172

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1014994/msp430f5172-msp430f5172

器件型号:MSP430F5172
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!  

我正在尝试使用评估板对 MSP430f5172微控制器进行编程。 我收到以下错误("初始化仿真器时出错:未找到 USB FET ")。   

我有一个 JTAG 探针(XDS110调试探针)、并且我还使用连接 JTAG 探针的引脚4的外部电源、如下图所示。   

我还检查了连接到我的计算机检测到的 USB 端口的探针、但我无法使用.ccxml 文件测试连接以进行目标配置。 计算机识别它但不识别 CCS 的原因是什么?

我不确定如何解决这个问题。 是否需要安装特定的驱动程序文件来解决此问题、或者我可以尝试其他哪些方法来解决此问题?  提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您需要使用 MSP-FET 对 MSP430而不是 XDS110进行编程。

    谢谢!

    此致

    Johnson