This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:不带放大器的 EVM430-FR6047钳位传感器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1136729/evm430-fr6047-evm430-fr6047-clamp-on-transducers-without-amplifiers

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我将 EVM430-FR6047与  1MHz 传感器和  3/4 PVC 管的 V 型钳位搭配使用。 接收信号、但不能提供正确的测量值。

是否可以在不添加放大器的情况下调节 FW 以处理此信号?
正确操作所涉及的相对于零的最小信号振幅和偏移是多少?
没有放大器时、使用钳位 V 型或 钳位 Z 型的管道可以使用哪些类型和直径



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得 ADC 数据很糟糕。 噪声级别较高、在应用高 PGA 设置时可能会导致偏移问题。 您以前是否阅读过此应用手册?  https://www.ti.com/lit/an/slaa949/slaa949.pdf

    "要获得正确的信号电平、必须对齐传感器、并且必须在传感器和管道之间放置超声波凝胶或工业润滑脂等库房。"

    您可以先阅读应用手册。  

    此致、

    现金 Hao