请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 您好!
我将 EVM430-FR6047与 1MHz 传感器和 3/4 PVC 管的 V 型钳位搭配使用。 接收信号、但不能提供正确的测量值。
是否可以在不添加放大器的情况下调节 FW 以处理此信号?
正确操作所涉及的相对于零的最小信号振幅和偏移是多少?
没有放大器时、使用钳位 V 型或 钳位 Z 型的管道可以使用哪些类型和直径?