This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:ADC -哪些引脚连接到 A4-A7和 A10-A13?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1137865/msp430fr6043-adc---which-pins-connect-to-a4-a7-and-a10-a13

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

已查看数据表并找到 A0-A3、A8-A9以及 A14和 A15的引脚。 遗憾的是、这些函数已分配给其他函数。 我需要连接四个温度传感器。 传感器、但无法确定如何连接。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们看起来不像此封装中提供的那样。 您必须升级到 MSP430FR6047、它是相同的基本器件和模块、但具有更高的引脚数、更多的 FRAM、但 LEARAM 更少。 查看数据表中的表7-2、可以看到有两个 ADC 输入范围、它们实际上并未路由到封装外。

    或者、如果您有一个可用的 ADC 通道、则实施模拟开关以将您的温度传感器多路复用为单个 ADC 通道。

    Datasheet pin availability table

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。