This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USS 问题:移位/跳转问题和阈值设置

Guru**** 2524440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1131573/msp430fr5043-uss-issues-shift-jump-issue-and-threshold-setting

器件型号:MSP430FR5043

您好、E2E 专家、

你好。

我们将在定制电路板上使用超声波库和模块、用于具有2.1Mhz 晶体的流量传感器。 我们注意到、ADC 捕获在开始时发生偏移/跳转、如下所示:

这种转变的潜在原因和解决方案是什么? 在我看来、应用了一些偏置、但无论 ADC 捕获延迟是多少、该移位都会发生。

 另外、关于将波瓣阈值设置为第一个或第二个波瓣的建议、是否有任何特殊的原因而不是以后使用波瓣?

提前感谢您的帮助。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    请鼓励客户直接在 e2e 上发布此问题。

    客户圈出的图中的区域很可能是由于 RX 偏置电压造成的。 我建议阅读 FR5xx 用户指南中的"21.3.3.1 Tx 偏置和 Rx 偏置"部分。

    [引用 userid="480323" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp-low-power-microcontrollers---internal/f/msp-low-power-microcontrollers---internal-forum/1131573/msp430fr5043-uss-issues-shift-jump-issue-and-threshold-setting "] 另外,关于将波瓣阈值设置为第一个或第二个波瓣的建议,是否有任何特殊原因而不是使用后续波瓣?

    我相信、早期的 lobes 将为 USS 软件库提供更多数据点、以生成读取。 如果您选择稍后(较大)的凸角、您将忽略信封开头和结尾的信号。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    关于 RX 偏置、我上周看了一下。 该偏置始终处于 ADC 采集的开始位置、我可以从中看出、这是由于在采集开始时偏置关闭。 目前、我们将在固件中偏移 ADC 波形、但理想情况下、修复方法是在硬件中。 是否有任何硬件导致此偏置的原因导致您在过去遇到的捕获开始时发生跳转?

    在我们的夹钳式传感器开发过程中、我们遇到了许多问题、例如、如果传感器未经过下电上电并重新钳位、则流速加倍、然后在下电上电上电、流速在下电上电上电后发生偏移等 例如、随附的是我们测试期间传感器的平均流量数据图、其中所有的突然流速变化都没有 USS 库中的任何错误代码。 线性斜坡是由于框车平均值计算造成的。

    在我们看来、如果不考虑重新校准设计、算法似乎没有可拆卸的管。 我们请求算法的源代码来调查这些问题、但被拒绝。
    我们认为我们要么需要 USS 库的工程师之一的直接支持、要么需要算法的源代码、以便我们能够放心地继续使用 USS 库来开发我们的产品。 我们非常高兴与您的工程师之一建立缩放呼叫、以讨论我们在 USS 算法中看到的问题。 我们还正在收集更多有关我们问题的数据、我们愿意与您的设计工程师分享这些数据。

    提前感谢您。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSC、

    您能否分享有关此客户的任何信息?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    详细信息如下:

    联系人:Jamal Bouajjaj
    电子邮件:jbouajjaj@smdsensors.com
    公司:应变测量设备/大学

    请告诉我接下来要执行的步骤。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    我们正在内部工作以确定后续步骤。

    我明天会回答。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    很抱歉耽误你的时间。 我联系了大众市场现场代表、看看他们之前是否与该账户有过任何互动、但我没有听到反馈。 当前状态是我们无法共享专用 USS 库。  

    此外、该库的设计不支持在操作过程中删除和重新连接。

    此致、

    Evan