This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCLK 变化时的 MSP430FR2355端口中断延迟

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1138000/msp430fr2355-port-interrupt-delay-at-mclk-change

我的项目必须将 MCLK 格式1M 更改为38400Hz 、然后接收(FLL 参考时钟为 XT1)

我的项目尝试通过使用差分 MCLK 在第1个故障边沿打开/关闭 LED。
1. MCLK = 1MHz、LED 工作。
2.将 MCLK 更改为使用 XT1振荡器(38400Hz )针对4位低电平的 LED 延迟。 (请参阅图片中的)

我可以解决这个延迟问题吗?

我的代码:
int main (空)
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;     //停止看门狗计时器
  clock_setup()                     //将 DCO 配置为1MHz,默认为 MCLK 的时钟源
  PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;          //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式

  //将 P1.5配置为中断输入
  P1DIR &=~(BIT5);          //将 P1.5配置为输入方向引脚
  P1OUT |= BIT5;            //将 P1.5配置为上拉
  P1REN |= BIT5;            // P1.5上拉寄存器使能
  P1IES |= BIT5;            // P1.5高-->低边沿
  P1IFG &=~(BIT5);          // P1.5 IFG 被清除
  P1IE |= BIT5;            // P1.5中断被启用
 
  P1SEL0 = BIT6 | BIT7;        // UCA0 RXD 和 TXD P1.6/P1.7

  P1DIR |= BIT0;            //将 P1.0/LED 设置为输出方向
  P1OUT &=~BIT0;           // P1.0 LED 关闭
  
  /*配置 UART
  BRCLK = 38400Hz 时* 4800波特
  * UCOS16 = 0
  * UCBRx = 8
  * UCBRFx = 0
  * UCBRSx = 0
  *
  UCA0CTLW0 |= UCSWRST;               //将 UART 模块保持在复位模式
  UCA0CTLW0 |=(UCPEN|UCPAR);         //偶数奇偶校验
  UCA0CTLW0 |= UCSSEL_1;              //从复位中释放并将 ACLK = 38400设置为 UCBRCLK
  UCA0BRW = 8                        // 38400/4800 - INT (38400/4800)= 8.
  UCA0MCTLW = 0x0000                // eUSCI_A0调制控制字寄存器:38400/4800 - INT (38400/4800)= 0                     
                                      // UCBRSx 值= 0x00
  UCA0CTLW0 &=~UCSWRST           //初始化 eUSCI
  UCA0IE |= UCRXIE;                    //启用 USCI_A0 RX 中断
  UCA0IE |= UCSTTIE;                   //启用 USCI_A0起始位(RX)中断
                              
  //针对 LED 开/的一些编码、MCLK = 1MHz
  //测试现在正常工作


  /*将 MCLK 更改为 xt1 (38400Hz) */
  CSCTL4 = SELMS_XT1CLK | SELA_XT1CLK;   //设置 ACLK = XT1CLK = 38400Hz
  
  UCA0IE &=~UCTXIE;                         //禁用 TX 中断
  UCA0IE &=~UCRXIE;                         //禁用 RX 中断
  UCA0IE &=~UCSTTIE;                        //起始位中断不起作用

  for (;;){
    __no_operation()     //用于调试
  }

#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=Port1_vector
_interrupt void Port_1 (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((interrupt (Port1_vector))) Port_1 (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif
  P1OUT ^= BIT0;                    // P1.0 LED 切换
  P1IFG &=~BIT4;                   //清除 P1.5 IFG           

void clock_setup()
  P2SEL1 |= BIT6 | BIT7;                // P2.6~P2.7:晶振引脚
  操作
  {
    CSCTL7 &=~(XT1OFFG | DCOFFG);          //清除 XT1和 DCO 故障标志
    SFRIFG1 &=~OFIFG;
  } while (SFRIFG1 OFIFG);              //测试振荡器故障标志

  BIS_SR_register (SCG0);                    //禁用 FLL
  CSCTL3 |= SELREF_XT1CLK;                   //将 XT1设置为 FLL 基准源
  CSCTL1 = DCOFTRIMEN_1 | DCOFTRIM0 | DCOFTRIM1 | DCORSEL_0;  // DCOFTRIM = 3、DCO 范围= 1MHz
  CSCTL2 = FLLD_0 + 25                    //将 FLL 设置为1MHz
  _DELAY_CYCLES (3);                       //等待稳定的时间
  _BIC_SR_register (SCG0);                    //启用 FLL
  Software_Trim ();                        //软件调整以获得最佳 DCOFTRIM 值

  CSCTL4 = SELMS_DCOCLKDIV | SELA_XT1CLK;           //设置 ACLK = XT1CLK = 38400Hz
                                 //默认:DCOCLK = MCLK 和 SMCLK 源
  //现在 osc 正在运行使能故障中断
  SFRIE1 |= OFIE;                        // DCOCLK = MCLK 和 SMCLK 源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    如果在您更改 MCLK 时发生这种情况、您可以在 此处找到有关时钟信号同步的说明:

    它将采用 0~1 XT1CLK 时钟来切换为 MCLK、MCLK 的第一个下降沿将显示大约0.5~1.5 XT1CLK 时钟的延迟。 由于 MCLK 作为 CPU 和 GPIO 时钟资源 、它将导致中断响应延迟(指令执行也需要时间、因为38.4kHz 的 CPU 有点低)。  

    总之、在  MCLK 更新期间、您应该避免 P1.5下降沿。 更新后、不应再次发生。

    此致

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!