This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:MSP430-FR6043

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027557/evm430-fr6043-msp430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528MSP430WARE

我使用 EVM430-FR6043板进行燃气计量。

我遇到一个称为 HID 设备桥接器已连接-正在等待设备的错误。

我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    我认为、当 GUI 未找到连接到 USB 的 EVM430-FR6043时、这是一个错误。  您运行的是什么操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 Windows 10操作系统中运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我将让您运行 Windows PowerShell 命令、以帮助确定 Windows 是否检测到 EVM430-FR6043。

    打开 PowerShell 命令行、如下所示。

    键入以下命令、小心操作、然后按 Return 键。  如果出现错误、请仔细检查拼写。

    gwmi Win32_USBControllerDevice |%{[WMI]($_.Dependent)}|排序说明、DeviceID | ft 说明、DeviceID -auto

    在结果中、查找具有以下 VID/PID 值的 HID 器件(VID_2047&PID_0965)。  您应该会看到其中的2个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以得到这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    执行 PowerShell 脚本时、您是否已连接 EVM?

    我看不到任何具有 VID_2047&PID_0965...的器件

    此 EVM 过去是否工作过、或者这是否是您第一次使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    MSP430F5528 HID 桥 MCU 的固件可能出现故障、需要重新加载。

    请参阅 《MSP430FR6043超声波流量计用户指南》第6节、并按照说明重新加载映像。

    请注意、该图像包含在 UltrasonicGasFR6043 气体演示示示示例中。

    此外、请查看用户指南中的第2节和第7节、了解有关 EVM 的其他信息、以确保正确设置所有跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我无法刷写 EVM430-FR6043板。 它表示没有连接目标器件、但电路板连接到 PC。 我现在该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthitheyan、

    好的、让我们尝试其他东西。

    请参阅此帖子:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/951239/evm430-fr6047-hid-bridge-communication-firmware-msp430f5528?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=msp430fr6047%252520hid%252520bridge#

    它不起作用、 MSP430Ware 中包含一个 python 应用 程序(您可能已经在计算机中的 c:\ti\msp430ware_x.x.x.x 下安装了该应用程序)、否则请使用超链接下载并安装。  查找目录 usblib430\Host_USB_Software\python 固件升级程序。  您应该会看到一个可执行文件"python_Firmware_UpgraderGUI.exe"

    在启动 GUI 之前、您的 EVM 上有两个按钮、您需要按特定的顺序将 HID 桥置于 BSL 模式、以便 GUI 可以下载新固件。

    按照按钮顺序操作、然后启动 Python GUI。  如果您将 EVM 置于 BSL 模式、GUI 将检测到它并准备好下载。

    接下来、下载随附的文件 :TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_MSP_5F00_HIDBRIDGE_5F005F00_1_5F00_00_5F00_03_5F00_00_5F005F00_BANSHEE_2D00_USS_2D00_EVM.txt

    选择它、Python GUI 将重新加载 HID 桥固件。

    如果 EVM 未处于 BSL 模式、GUI 将如下所示:

    再次尝试按钮序列,然后在 GUI 中选择文件>重新扫描 HID 总线。