Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528、 MSP430WARE
我使用 EVM430-FR6043板进行燃气计量。
我遇到一个称为 HID 设备桥接器已连接-正在等待设备的错误。
我应该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430F5528
我使用 EVM430-FR6043板进行燃气计量。
我遇到一个称为 HID 设备桥接器已连接-正在等待设备的错误。
我应该怎么做?
好的、
我将让您运行 Windows PowerShell 命令、以帮助确定 Windows 是否检测到 EVM430-FR6043。
打开 PowerShell 命令行、如下所示。

键入以下命令、小心操作、然后按 Return 键。 如果出现错误、请仔细检查拼写。
gwmi Win32_USBControllerDevice |%{[WMI]($_.Dependent)}|排序说明、DeviceID | ft 说明、DeviceID -auto
在结果中、查找具有以下 VID/PID 值的 HID 器件(VID_2047&PID_0965)。 您应该会看到其中的2个。
您好、Karthitheyan、
MSP430F5528 HID 桥 MCU 的固件可能出现故障、需要重新加载。
请参阅 《MSP430FR6043超声波流量计用户指南》第6节、并按照说明重新加载映像。
请注意、该图像包含在 UltrasonicGasFR6043 气体演示示示示例中。
此外、请查看用户指南中的第2节和第7节、了解有关 EVM 的其他信息、以确保正确设置所有跳线。
您好、Karthitheyan、
好的、让我们尝试其他东西。
请参阅此帖子:
它不起作用、 MSP430Ware 中包含一个 python 应用 程序(您可能已经在计算机中的 c:\ti\msp430ware_x.x.x.x 下安装了该应用程序)、否则请使用超链接下载并安装。 查找目录 usblib430\Host_USB_Software\python 固件升级程序。 您应该会看到一个可执行文件"python_Firmware_UpgraderGUI.exe"
在启动 GUI 之前、您的 EVM 上有两个按钮、您需要按特定的顺序将 HID 桥置于 BSL 模式、以便 GUI 可以下载新固件。
按照按钮顺序操作、然后启动 Python GUI。 如果您将 EVM 置于 BSL 模式、GUI 将检测到它并准备好下载。
接下来、下载随附的文件 :TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt
选择它、Python GUI 将重新加载 HID 桥固件。

如果 EVM 未处于 BSL 模式、GUI 将如下所示:
再次尝试按钮序列,然后在 GUI 中选择文件>重新扫描 HID 总线。