This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-I2040S:EVM430-i2040S 与 NIC 卡(网络接口卡)连接

Guru**** 2001725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1029455/evm430-i2040s-evm430-i2040s-interfacing-with-nic-card-network-interface-card

器件型号:EVM430-I2040S

您好!  

我正在尝试将 NIC 卡与 EVMi2040S 连接、因此请指导我进行此操作。 (请提供逐步详细信息)  

此外,卡和 EVM 之间是否需要连接 Rx、Tx、VCC 和 GND 以外的引脚? (在 NIC 的16引脚 JTAG 和 EVM 的14引脚 JTAG 之间)  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于通信、您只需要连接 GND、RX、Tx。 如果您的 EVMi2040未通过220V 电压供电、您还需要连接 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、伊斯天谢谢、我也会尝试同样的方法。