请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-I2040S 您好!
我正在尝试将 NIC 卡与 EVMi2040S 连接、因此请指导我进行此操作。 (请提供逐步详细信息)
此外,卡和 EVM 之间是否需要连接 Rx、Tx、VCC 和 GND 以外的引脚? (在 NIC 的16引脚 JTAG 和 EVM 的14引脚 JTAG 之间)
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试将 NIC 卡与 EVMi2040S 连接、因此请指导我进行此操作。 (请提供逐步详细信息)
此外,卡和 EVM 之间是否需要连接 Rx、Tx、VCC 和 GND 以外的引脚? (在 NIC 的16引脚 JTAG 和 EVM 的14引脚 JTAG 之间)
提前感谢