This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:用于存储一些非易失性能量值的段。

Guru**** 2383390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1028772/msp430i2040-which-segment-to-use-to-store-some-non-volatile-energy-values

器件型号:MSP430I2040

您好!

我需要将 kWhr 数据存储在闪存中。 我不认为我应该使用闪存中的信息段、因为它存储校准值、TLV 值等

相反、我计划使用主闪存存储器段。

我检查了映射文件:

闪存段从0x00c000开始、长度为0x003fdc、未使用的为0x0091a (i.e;2330字节)。

2.从上面看 ,0x00f6c2之后直到0x00ffdc 是空的。

那么、我是否可以使用0x00F7DC 和0x00FFBC 闪存段、每个段1KB。 请告诉我这是否正常。 谢谢。

此致、

Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar

    您可以将参数存储在主闪存中。 但是、请注意、信息存储器具有专用的写保护。 所以。 在主闪存中的参数写入或段擦除期间、代码不受保护。

    因此、我建议将参数存储在信息存储器中。 这对代码安全很有帮助。

    请参阅 《MSP430i2xx 系列上的第5章闪存控制器(FCTL)用户指南》(修订版 A)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    我知道。 但很难找到信息段的哪个部分是免费的。 是否有任何方法可以确定?


    此外、由于信息段是1KB 的空间、任何颁发给信息段的擦除都将擦除存储在其中的所有校准值、如果在所有值被写入闪存之前发生 CPU 复位、这些值可能会丢失。

    如果是、您能告诉我我我在主闪存中选择的地址是否适合写入。

    此致、

    Rajkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar

    >>但很难找到信息段的哪个部分是免费的。 是否有任何方法可以确定?

    用户代码准备就绪、生成成功后、您可以检查*。map 文件上的用户代码地址

    >>对 INFO 段执行的任何擦除操作都会擦除存储在其中的所有校准值、如果在所有值被写入闪存之前发生 CPU 复位、这些值可能会丢失

    我同意你的意见。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    由于信息段限制、我尝试使用主闪存段0xf800并向其写入一些值。 但是、在将所有值重置为0xff 后。我做的是什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar

    如果选择 i20x1 (32KB 器件)、则0xf800在闪存范围内

    在 MCU 电源复位之前、请阅读并检查此地址是否已正确编程(通过 MCU 代码)。

    谢谢!